This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282 的最大输出频率

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557274/dac1282-maximum-output-frequency-of-dac1282

部件号:DAC1282


工具/软件:

尊敬的团队:

 我计划将 DAC1282 用于我的一个电子实验。 我想知道在直流模式下使用 DAC 时可以获得的模拟输出的最大输出频率。 我的应用需要非常高的分辨率和 200Hz 的最小输出频率。 DAC1282 是否支持在直流模式下使用时的要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    DAC1282 具有继承低通频率响应、如图 47 所示。  3dB 带宽为 8.2kHz。  是的、您可以通过从查找表中持续更新直流值来在直流模式下生成 200Hz 正弦波。  实际的最大频率约为 15kHz、但这需要外部增益放大器、因为输出会衰减约–12dB。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用