This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:VEEAM18、VEEBM18 在 1-2ms 内比绝对最大额定值高 20mV。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557427/dac39rf10-sp-20mv-above-abs-max-rating-for-veeam18-veebm18-for-1-2-ms

器件型号:DAC39RF10-SP


工具/软件:

您好的团队、

客户在使用此器件时、VEEAM18、VEEBM18 在 1-2 ms 内超出绝对最大建议值 20mV(因此达到 0.320V)。 我知道这超出了绝对最大值条件、他们想知道如果发生此事件、是否需要移除和更换该 DAC、以及可能引起的潜在过应力的性质(如果有)?

 这是保护或体二极管正向偏置并传导电流的情况吗? 然后、他们可以说明拆卸/更换部件的风险很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    如果客户使用的器件超出绝对最大值范围、则无法保证器件能够长期工作/正常运行、在某些时候、器件会降级、但取决于我们不知道的性能。

    这些是 IC 工艺限制。 所以是的,随着时间的推移会有过大的压力和问题会被看到。

    此致、

    Rob