This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:电压纹波

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558425/ads1115-q1-voltage-ripple

器件型号:ADS1115-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我们对输入电压纹波有任何要求吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我假设 您指的是电源纹波。 由于纹波电压较高、导致性能降低、因此建议不要使用开关稳压器。 线性稳压器(LDO,精密电压基准)除了适当的电源去耦外、还能使器件产生更出色的性能。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    他们将在工程中使用 LDO/DCDC。 他们只想知道我们是否对此规格有任何限制、因为直流/直流会导致更大的电压纹波。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    尽管数据表中没有针对电源上的噪声或纹波的指定限制、但它会影响测量结果。  

    虽然数据表未指定电源抑制比、但电气特性表列出了 FSR +2.048 时的偏移电源抑制(典型值为 1mV/V)、这被列为直流电源变化。 该表还列出了增益电源抑制的典型值 80ppm/V、其中电源电压对增益误差的影响很小。  

    妥善做法是在 VDD 引脚附近使用噪声较低的 LDO 电源和 0.1uF 去耦电容器。  

    此致、  

    Andrew