This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:数据转换器论坛

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, AFE4960P, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557905/afe4960p-data-converters-forum

器件型号:AFE4960P
主题中讨论的其他器件:ADS1299AFE4960

工具/软件:

您好、TI 支持团队。
AFE4960P 完整数据表和 ADS1299 中的噪声系数。

  1. 我想知道 AFE4960P 噪声如何在较高的采样率下变得低(图 6-7 .. 6-8)、因为它在 ADS1299 中是相反的(表 1 至表 4)。
  2. AFE4960P 中的噪声系数是否包括来自偏置放大器的噪声(即输入短接到 RLD 引脚)?

参考资料:
SBAA561–2022 年 10 月应用简报。 可穿戴脑电图 (EEG)

AFE4960 用于临床可穿戴设备的双通道 ECG、呼吸和起搏脉冲检测模拟前端 (AFE)
–µVpp μVpp (0.5Hz 至 150Hz):INA 增益为 3 时为 13 μ V;INA 增益为 12 时为 5 μ V
表 1. 可穿戴 EEG 系统规格:“低输入参考噪声 2.7 μVpp 70Hz 带宽“。
图 6-7 绘制了 150Hz 带宽下 ECG 信号链的输入参考噪声与 RAC 频率之间的关系
(等于 ECG 采样率)。 150Hz 带宽中的噪声会降低、如所示
由于噪声会分布在更宽的奈奎斯特带宽上、因此 RAC 频率有所增加。

ADS1299-x 低噪声、4、6、8 通道、24 位、 用于 EEG 和生物电势测量的模数转换器
•μVPP 参考噪声:1 μ V (70Hz BW)
μVRMS 偏置放大器积分噪声 BW = 150Hz 2 μ V

BR。 彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    由于 AFE4960P 符合保密协议、因此我已通过电子邮件回答此问题、并将关闭此主题。

    此致、

    Payton