This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557436/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXV0106

工具/软件:

你(们)好

我们在新设计中使用 LSF0204。

您能否澄清以下问题?

1.我们是否需要在两侧 (A 和 B) 上拉以实现推挽式应用的 100MHz 数据速度。 如果是、那么 100MHz 数据速率的最佳上拉值是多少?

2.如果输入侧压摆率为 5000V/us、此电平转换器是否会在输出侧保持压摆率相同 (5000V/us )、或者输出侧压摆率是否有任何偏差?

3. Vref_B 功率和 Vref_A 功率之间的理想差值应是多少,才能达到 100MHz 带宽/数据速率? 我们需要该电平转换器来使用 100MHz 数据速率进行 3.3V 至 (0.8V 至 2.5V) 转换的降压转换。

4、是否提及典型值的传播延迟是在 25°C 温度下测量的?

5.您能为该设备提供 SPICE 模型来对性能进行仿真吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    1.信号接口是什么? 虽然可以实现 100MHz、但需要强大的外部上拉电阻器和小输出 Cload 才能实现该速度。 这还会导致更高的电流消耗、因为流经 VREFA/VREFB 的电流阱和外部上拉电阻会非常大、因此也会导致 VOL 上升。 我建议完全使用替代转换器、如 TXV0106 或 AVC4T245。 这些转换器受固定方向/方向控制、并具有支持更高速度能力的 CMOS 输出。  

    2.外部压摆率取决于外部 RC 电路。 与针对#1 提供的答案类似、为了实现更快的输出压摆率、需要使用强大的外部上拉电阻器和低输出 Cload。 之所以这样、是因为 LSF 没有任何内部缓冲电路。  

    3.能否在 100MHz 上提供此 0.8V 至 2.5V 转换的原理图或更多应用细节?  

    4.是的,是的。  

    此致、

    插孔