This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:Tdmsb 的最短时间

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557516/ads8568-min-time-for-tdmsb

器件型号:ADS8568


工具/软件:

嗨,团队 — Tdmsb 是否有最低规格?

我们正在进行仿真、需要为 Tdmsb 规格输入一个最小值和最大值。 我们有数据表中的最大值、但没有列出最小值。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

     t_DMSB 没有最小规格。 ~规格模拟了 Δ V FS 下降到 SDO 第一个位之间的最坏情况时间。 该时间可能少于 12ns、但用时不超过 12ns。

    此致、
    Joel