This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:EFT 测试、ADC 输出异常数据

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557802/ads131b04-q1-eft-test-adc-output-abnormal-data

器件型号:ADS131B04-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们讨论了 ADS131B04-Q1 的一个类似问题:ADC 输出数据不准确 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛。 目前、客户在 EFT 脉冲测试期间会遇到异常的 A1 通道采样输出数据;即使 A1 输入端子上没有输入、采样的输出仍将读取约 956mV 的电压输出。 这种现象非常奇怪、即使/DRDY 引脚被上拉、也无法消除这种现象;目前、我们怀疑 EFT 测试可能会将内部输入钳位到特定电压。 我们想问、TI 在类似测试期间是否有其他客户遇到任何输出异常、导致此类异常的可能原因是什么。 我们希望得到答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    包括 EFT 在内的 EMC 测试是系统级测试、测试结果与 系统设计密切相关、包括适当的保护电路、层叠、正确接地、屏蔽、滤波、 并精心设计 PCB 等。 不必要的干扰信号可以通过信号布线、接地耦合到模拟输入中、也可能是射频 (RF) 干扰、数字信号也会受到这些干扰信号的影响。  如果只有一个通道受到影响、则很可能的原因是 PCB 布局设计问题。 为了解决该问题、您可以监控受影响通道上的模拟输入、此外还   需要包括原理图和 PCB 布局在内的整个设计文件 来进行审查。 我很乐意这样做、 如果您能分享、我会提供建议。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们可以通过电子邮件进行通信吗? 我会给您发送 SCH 和 PCB。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    没问题、我很乐意提供支持。 您可以通过本论坛上的私人信息与我分享这些信息。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    这是我的电子邮件: Colin.Chen@arrow.com.You 可以给我一个消息,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    TI FAE (Joyce) 已直接与我分享了规格和布局、因此您可以联系她获取 我的反馈。 该主题将关闭。

    BR、

    Dale