This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:SNR 最小值 = 78;理解此数字背后的影响、注意事项和/或贡献

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559004/adc3683-snr-min-78-understanding-influences-considerations-and-or-contributions-behind-this-number

器件型号:ADC3683


工具/软件:

请参阅数据表 ADC3683、第 9 页、表参数= SNR。 MIN = 78、TYP = 83.6。 我 正在尝试 了解什么基础/考虑因素/贡献因素影响了 78dBFS 数字、因此我知道如何解释它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russ:

    这是 在许多器件上进行 PVT 扩展 、以获得 78dB 的最小规格。

    这是你所问的吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、感谢您的回答。 我不熟悉 PVT 展频。 我已经看了一眼,并想尽办法找到文学来理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、PVT =工艺、电压和温度