This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:关于 UCC2566614 突发模式期间的 PFC 开/关控制功能。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557145/ucc25661-regarding-the-pfc-on-off-control-function-during-burst-mode-in-the-ucc256614

器件型号:UCC25661


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 UCC256614 并测试示例器件。

在 UCC25661x 系列中、UCC256614 是可以在突发模式期间控制 PFC 开/关状态的器件。

在评估中、他们发现、虽然 PFC 在进入突发模式时可以关闭、但在退出突发模式时不会完全重新打开。

此外、TSET 引脚上的电压会波动。

由于他们考虑使用该器件来提高轻负载条件下的效率、因此该功能至关重要。 此问题的可能原因是什么?

此致、

Kyoehi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面我再回到您那里回答第一个问题。

    TSETpin 电压不能波动。 如果出现波动、请检查 V5P 引脚电压、VCC、RVCC 此时是否也出现波动!!!

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    感谢您的支持。

    我知道 TSET 引脚通常不会波动。

    我们将要求客户测量 V5P 和 VCC 引脚的电压波形以及 TSET 引脚波形。
    我有一个问题:关于 RVCC、我们应该从哪个特定点测量电压?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VCC 正常。 无需 RVCC。

    此致、

    Sougata