This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:一个奇偶校验通道字中的第六位被反转

Guru**** 2912040 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558087/afe5832-the-sixth-bit-in-the-word-of-one-of-the-parity-channels-is-inverted

主题中讨论的其他器件:AFE5832

我使用的是 AFE5832、在从测试模式切换到正常模式时、奇偶校验通道之一字中的第六位被反转。 为什么会发生这种情况? 如何解决此问题? 这是批次中的单一问题吗? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是:一个奇偶校验通道中的第六位是反转的?  

    我的理解是其中一个 DOUT 让我们说 DOUT4 的第六位是反转. 这意味着、如果将正弦波作为输入、则需要将第 6 位反转以获得精确的正弦波  

    这不是预期从设备. 您能否将原始数据与测试模式和正常模式共享。 还共享预期的模式预期输出。