This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:SPI 消息大小固定;断电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558282/ads124s08-fixed-spi-message-size-power-down

器件型号:ADS124S08


工具/软件:

您好、

我们将基于 ADS124S08 开发一个测量器件。 该设备使用电池供电、因此我们受到电源限制、并尽可能地优化所有内容。

我们的主机 MUC 允许我们在没有 CPU 干预的情况下进行基于计时器的 DMA SPI 传输、但局限性在于所有 SPI 消息都需要具有相同的长度。

我们正在执行的操作:每条消息 8 字节

1、唤醒(1 字节)

2.通道设置、增益、GPIO 和测量开始(需要 8 个字节)

3.禁用 GPIO、断电(4 字节)

这些消息用 0x00 (No-op) 填充

除了断电外、一切都正常工作。 数据表提到、可在单个 SPI 传输中发送多个命令、从而将 CS 保持为低电平。 POWERDOWN 命令是否有限制? 如果我使用单字节命令使器件断电、则可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian Uhlich:

    您能否提供逻辑分析仪捕获图来显示上述 3 条消息中每条消息的通信情况、以便我们能够查看? 我们使用 Saleae 逻辑分析仪,所以如果您使用相同的方法,您只需将.Sal 文件发送给我们即可

    如何确定 ADC 进入断电模式? 实际上是测量进入 ADC 的电流还是其他方法?

    您所描述的内容似乎应该起作用、因此我们必须获得更多信息以进一步诊断

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、这个问题不是由 ADS124S08 引起的。 感谢您的支持。