This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:配置 ADC。 DATA_READ_FAILED 错误。 未找到数据包开始。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558086/afe58jd32evm-configure-adc-data_read_failed-error-start-of-packet-not-found

器件型号:AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVM

工具/软件:

您好:

我当前使用的是 AFE58JD32EVM 和 TSW14J50EVM。 我已经使用它们无问题地连续捕获数据了许多周、但就在今天、我遇到了以下问题。

我尝试重新下载固件、但遇到了相同的错误。 我已经按照设置 AFE GUI 的所有标准说明进行了操作、并且一直使用以下设置:


我的 ADC 输出数据速率与 AFE 上的 125MHz 时钟信号匹配、因此那里不应该有任何问题(同样,在相同的设置下,它可以在许多周内正常工作)。  

感谢您的帮助、

基顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 原因是 TSW14J50-EVM 上的 J4 和 AFE58JD32-EVM 上的 J47 之间连接松动。