This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416-08EVM:ALMOUT LED 亮起 — 无法使用 GUI 写入值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416-08EVM, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553437/dac81416-08evm-almout-led-on---cannot-write-values-using-gui

器件型号:DAC81416-08EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC81416

工具/软件:

 DAC81416-08EVM 模块新增了 Im 且使用 GUI。 它工作正常,但现在我得到了 ALMOUT LED 上,我不再得到输出。 输入信号是根据数据表从外部提供的、我已通过测试点进行了验证。 VIO = 3.3V、Vdd = 5V、Vcc =+12V、VSS =–12V、GND 至公共接地。 以下是我移除的跳线:J6、J7 和 J8。在我从内部 USB 电源切换到外部电源后出现了问题。

这是我在 GUI 中设置的值。 此时出现绿点、DAC 已连接。 我 启用了 器件和所有 单独通道 的位以达到最大值 (FFFF)。 我将所有 DAC 的范围设置为+–10V。 GUI 设置为立即写入输出。 但未观察到输出。 如何恢复正常运行。 请帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    在我们调试电路板/器件之前、您能做些什么帮助吗-  
    1. SPI 读取操作对您有效吗?
    2.如果是,您可以为设备加电并在 TP6 上调出内部基准吗?

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    1.  SPI 读取操作对您有效吗? 不、它不起作用。 连接电源后、FTDI 会不稳定地变热。 我还验证了外部直流电源是否稳定。 如果我尝试使用 USB 1.8V 电压为 Vio 充电、则 ALMOUT LED 熄灭。

      2.如果是,您可以为设备加电并在 TP6 上调出内部基准吗? -上电后,TP6 保持为零,没有观察到变化。

    现在、U5 在使用 USB 电源为其供电时被烧毁。 连接是完美的,但我没有理由它烧坏了。 我将很快替换它、然后返回这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    U5 可能会由于 EVM 错误上电而发生烧毁- VIO 可能已通过 LDO 和外部电源开启。

    关于 FTDI、请确认以下事项:  
    1.是否 安装了 FTDI 驱动程序?  
    2.如果是,请检查是否在笔记本电脑/电脑的设备管理器中检测到。
    3.如果是,让我们安排一个调试会话。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我固定了稳压器。 已安装 FTDI 驱动程序并在设备管理器中检测到该驱动程序。 使用 USB 电源、VIO = 1.8V、VDD = 4V(如果我在 J6 上测量、在没有跳线连接器的情况下是 4.6V。 这里有什么问题吗? 为了进行测试、在断开跳线 J6 后、我提供了外部 5V 电压、电源正在更改为电流控制模式。 我不知道它在哪里短路)。

    您能帮我解决这个问题吗?

    (编辑)-我发现一些电阻器也烧坏了。 我将很快在此处修复和更新。

    此致、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    只是为了澄清 — 您在 J6 跳线短接且外部 VIO 达到电源电流限制的情况下观察到了压降、对吧? 如果正确、则 DAC81416 VIO 电源引脚损坏并短接至 GND。 您必须更改 DAC81416 器件。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的反馈。 我想澄清我的意见:
    •在 J6 跳线短接的情况下、我看不到外部 VIO 电源达到其电流限值。 VIO 在测试期间保持在电压控制模式。
    •相反、当我连接 VDD 时、VDD 电源是达到电流限值的电源、而 VIO 保持稳定。
    根据这种行为、问题似乎与 VIO 短路无关、而是与影响 VDD 电源轨的某种问题有关。 您能否确认此解释是否与可能的设备故障一致、或者您是否建议进行其他检查?

    我检查后发现电阻器 R21、R32 和 R39 丢失。 替换此项是否会产生任何影响? 我正在等待电阻器到达。 值得等待或继续讨论新问题。

                 

    此致、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您能否请仅使用外部电源端口为 EVM 板供电并检查每个电源引脚的电流。 将电源电流与数据表编号和数字进行比较、并得到显著的关闭。 这将指示器件是否存在任何故障。

    根据您在上一个回复中分享的新详细信息、VDD 在这里可能出现故障。

    对于 R21、R32 和 R39;这些应该不会 产生任何影响。 如果这些值非常低、将导致数字 IO 电平电压下降。

    谢谢、
    Sanjay