This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC3xRF5xEVM--GUI 上的 LMK04832 分频器设置

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC32RF55EVM, ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556456/adc32rf55-lmk04832-divider-setting-on-adc3xrf5xevm--gui

器件型号:ADC32RF55
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、、

工具/软件:

使用 ADC32RF55EVM 和 TSW14J58EVM 对 ADC 进行评估。
ADC3xRF5xEVM-GUI 工具用于将寄存器设置为 ADC。
我有以下问题。

① 我想使用原始实现运行 FPGA、但 BringUP 时、LMK 设置中的分频器值会自动变为 8/16/64。 在这种情况下、我是否必须更改接收器 (FPGA)?

为什么在 BringUP 期间强制使用该值? ADC32RF55 侧是否受到限制? 还是特定于 EVM 的约束?

② 我知道如果在 BringUP 之后更改 LMK 页面的值、SYSREF 等的值将发生更改。 例如、如果我想继续计算 2048年8月8日 处每个分频器的值、以下过程是否没有问题? 是否有任何其他必要的程序?

【程序】
・将 ADC 工具用于 DeviceBringUP
・Ω 将 LMK 设置为 2048年8月8日。


・将 FPGA 写入 TSW・・・EVM 评估板。
・按切换 SPI SYNCb。

③ 使用原始板运行 ADC32RF55 时、LMK 设置的分频器值是否应设计为在 BringUP 期间为 8/16/64? 我们是否应该从一开始就设计任意分频器值?

谢谢、此致、

Sayaka Kose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 开箱即可与 TSW14J58EVM 配合使用、以便轻松进行评估。 您可以 在之后更改 LMK 分频器以用于您的设置。 或者、首先对 LMK 进行编程、并在器件启动之前取消选中 Set FPGA Clocks 选项。 不会使用用于 TSW14J58EVM 和 HSDC Pro 评估的值对 LMK 进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复、Chase 先生。

    您可以根据需要设置值。 但是,我还不能做到这一点。
    请让我分享我失败的信息和原因。

    情况 (1) 采样时钟为 1.25GSPS、分频器值为 1024年8月8日 且 K=16。

    数据采集成功。

    情况 (2) 采样时钟为 2.5Gsps、分频器值为 2048年8月8日 且 K=16。

    数据采集失败。

    情况 (3) 采样时钟为 2.5GSPS、与设置的 FPGA 时钟匹配的设置(分频器值为 8/16/64、K=16)。

    数据采集失败。

    *在编写本报告时,SET FPGA 的时钟被关闭。 未更改采样率和时钟分频比以外的设置、过程如说明所示。

    我也期待着你对我发布的论坛的答复。

    ADC32RF55:SYSREF 时序 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致、

    Sayaka Kose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayaka,

    这只是信息的一半。 GUI 的 LMK 寄存器设置可按预期工作。 您的 FPGA 需要特定频率作为收发器参考时钟和内核时钟。 如果未提供正确的值、则不会进行捕获。 您必须自行确定和设置这些分频器值。 如果使用我们的 ADC EVM 进行评估、我只需要使用 GUI 工具轻松完成操作。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我知道“我的 FPGA 期望特定频率作为收发器参考时钟和内核时钟“、因此 每次都要重建 FPGA 以匹配输入时钟设置。

    当我设置 LMK 的时钟 2.5Gsps 时、分频器值为 2048年8月8日、我还会将 FPGA 设置 为相同的设置。

    FPGA 侧和 LMK 侧的设置每次都相同、但如上所示、数据采集会成功或失败、具体取决于设置。

    希望你们的支持。

    非常感谢和尊敬、

    Sayaka Kose