This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558346/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXV0106SN74AXC4T774

工具/软件:

你好、Jack

我们正在寻找该器件、用于运行不同数据协议(如 SPI、JTAG 等)的测试 (ATE) 应用。

一侧 (Vref_B) 的信号电压固定为 3.3V、另一侧 (Vref_A) 的信号电压可编程为 0.8V 至 2.5V(步长为 100mV)、适用于数据速度高达 100MHz 且具有推挽输入的单向 (Bn 至 AN) 应用。 我们将 根据输出信号电压要求、通过 DAC 为 Vref_A 提供可编程电源。

我们还在寻找具有最小传播延迟 1ns 的器件、适用于 100MHz 数据速度应用。

建议的器件  TXV0106 和 AVC4T245 不支持我们应用所需的较低电压 (0.8V - 1.1V)、Pd(最大值)也看起来很高。

我们已经看到器件 SN74AXC4T774 非常适合我们的应用、但给出了传播延迟 (Pd)、其对应的值是最小值和最大值、而不是典型值。 如何针对典型值计算 Pd。

请根据我们的要求建议任何合适的零件。

此致