This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RFS12:两种音调生成

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RFS12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556322/dds39rfs12-two-tone-generation

部件号:DDS39RFS12


工具/软件:

尊敬的专家:

我有一个快速的问题。  DDS39RFS12 是否支持(从单个输出)双音调生成? 和 PSK?

此致、

Marvin A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅当使用 JESD 通道时。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    为了澄清一下、使用 JESD 通道、是否可以从单音通道获得双音输出? 两种音调是否都接近 10GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    是的、 根据我的 DAC 专家、可以在接近 10GHz 的情况下执行双音操作。

    此致、

    Geoff