This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:AFE10004RGET

Guru**** 2928700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557291/afe10004-afe10004rget

器件型号:AFE10004


工具/软件:

我还需要显示尺寸的零件的详细数据表。  此外、我还需要封装的 CTE 和 θ JC。谢谢。  

Joanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以使用此链接申请访问权限。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE10004-DESIGN 

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Katlynne、但在文档中我找不到封装的热膨胀系数 (CTE)。  您是否掌握了这些信息、或者您能否告诉我这些信息是否在所提供的某个文件中?

    谢谢、

    Joanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、  

    我们通常不提供有关 CTE 的信息。 我们可以联系封装团队以了解他们是否可以为我们提供零件的估计平均 CTE。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    CTE 的粗略估计值约为 8PPM/C  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    您是否对封装的 θ JC 进行了估算?

    谢谢、

    Joanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    很幸运、这些内容出现在数据表中。  

    ΘJC (top)= 30.2°C/W  
    ΘJC (bot)= 3.7°C/W

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你