This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:ADC IC:咨询

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, ADS127L11, ADS127L21, ADS127L18, ADS127L14, THS4551, THP210, PGA855, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559158/ads127l11-adc-ic-inquiry

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件: ADS127L21ADS127L18、ADS127L14、THS4561、 THS4551、THP210PGA855INA851

工具/软件:

尊敬的团队:

在我的电路板中、我计划将 ADC IC ADS127L11 用于我的应用。

您能提出可用于这些 ADC IC 的输出放大器吗?

此外、这里还提供了针对我的应用的任何其他建议。

我的要求是适用于医疗应用、具有 256KSPS 采样率、24 位分辨率 ADC 的 1、2、4 或 8 通道 ADC。

尺寸必须紧凑且小于 10mm*10mm。

有没有任何具体的建议可以消除噪声以改善信号完整性?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    对 ADS127L11 和 ADS127L21 的建议与多通道 ADS127L14 和 ADS127L18 器件类似。

    如果需要通道之间进行隔离、单通道 ADC 将是更合适的选择。  对于不需要隔离的多通道应用、多通道 ADC 将使每个通道的电路板面积更小。

    有多个放大器适合用于驱动 ADC 输入。  THS4551 和 THS4561 是理想选择、尤其是在输入信号频率大于 20kHz 时。  如果低频噪声和直流精度很重要、THP210 是另一个理想选择。  这些放大器均为全差分放大器、可由 5V 单电源供电、THS4551 和 THS4561 的输入阻抗典型值约为 1k Ω、THP210 的输入阻抗典型值约为 10k Ω。

    ADS127L11 评估板使用 THS4551、可用作参考设计。  有关更多详细信息、请参阅 ADS127L11EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau351/sbau351.pdf

    如果需要高输入阻抗、也可以考虑使用 INA851 或 PGA855。  这些放大器是高输入阻抗仪表放大器、但需要高于 5V 的电源电压。  如果您的系统将使用+/–5V 至+/–15V 的电源轨作为输入信号链、那么这些放大器中的任何一个都是不错的选择。

    对于低噪声设计、我们建议使用实心接地层、将数字信号和模拟信号在电路板的不同区域进行分离。  您可以将 EVM 布局视为实现低噪声的电路板布局和布线的良好指南。  此外、为了实现低噪声、必须将电源旁路电容器尽可能靠近 ADC 封装放置。  数据表的 EVM 和应用部分提供了良好的布局建议。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用