This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63001:DAC63001

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558537/dac63001-dac63001

器件型号:DAC63001


工具/软件:

您好:  

我使用 DAC63001 作为 DC/DC 转换器控制器的电压控制源。  

当 DAC 配置为电压源而不是电流源时、模块内部内置缓冲器的灌电流/拉电流能力受到什么限制?  

我的应用只需要+/–10 –2mA(拉电流/灌电流)即可驱动 DC/DC 转换器(反馈电压)、但我需要能够维持一定范围的电压、同时还需要能够维持电流。  

似乎它能够承受高达 10 毫安的短路电流、但我不确定是否可以将其用作标称条件额定值。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、  

    可以接受 2mA 拉电流/灌电流。 我没有此器件的图、但这里是类似器件的拉电流/灌电流图。  

    驱动 DC/DC 反馈电路的 2mA 电流非常大。 为什么选择此选项? 通常、您只需要比反馈引脚的漏电流(通常约为 nA)大一个数量级。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯