This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:使用 TSWDC155EVM 的配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552094/adc3663evm-configuration-with-tswdc155evm

器件型号:ADC3663EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我想看看是否有任何固件/支持软件可以搭配使用 ADC3663EVM 和 TSWDC155EVM。 我看到这个评估板是推荐的,但我没有找到任何文档专门提到兼容性或固件支持,所以我想在我订购之前仔细检查。

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、如果您已订购 ADC3663EVM 和 TSWDC155EVM、请正确。 请告诉我、我可以向您发送评估所需的所有软件和固件链接。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    听起来很棒! 我已经订购了它们、我准备开始启动它们并进行一些测试。  非常感谢这一联系。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将关闭此帖子并使其离线。 我将通过电子邮件向您发送下载软件的链接。

    此致、

    Luke Allen