This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW12QJ1600EVM:最新原理图和 PCB 布局???

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM95233, LMK04828, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557423/tsw12qj1600evm-latest-schematic-diagram-and-pcb-layout

器件型号:TSW12QJ1600EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMK04828、LM95233、 ADC12QJ1600

工具/软件:

我下载了这些原理图以支持该电路板、但有几种差异不匹配。   仅举几个例子:

  • 没有 J25、我们无法找到。
  • 当您打开 GUI (ADC12QJ1600 RD GUI v1.2) 时、它会在低级视图中列出 LM95233、但板上没有 LM95233、只是 LMK04828。
  • 在 U16 上、net GBT_SEL_USB 不会连接到任何设备。

我们想知道该原理图是否有更新版本?
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 LM95233 是一种温度传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    您能否向我们发送您所指电路板的 pic?

    显示修订版本号。 这也会很有帮助。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从网站获得的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    我可以为您获取原理图、但您无法使用 ADC12QJ1600 用户指南、这是一个完全不同的 EVM。

    GUI 可能在某些情况下工作、但并非在所有情况下都能工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW12QJ1600-LIDAR-REVE2.zip

    尊敬的 Todd:

    请查看此型号是否匹配。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob、

    这看起来像平衡 — 非平衡变压器 BD 的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏,我从前端文件拉出来。 请参阅随附的内容。

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../TSW12QJ1600-Lidar-REVE2_2D00_ADCEVMOnly.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这些看起来更像它感谢!  您认为 GUI 可能/可能无法正常工作的意思是什么?  我假设如果使用 USB 输入并切换跳线、我应该能够通过 GUI 控制 ADC。  我是否需要通过 FMC 访问它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来他们去掉了时钟芯片、ADC 通过 U17 进行编程、并在 EEPROM 中存储了一些默认值。  至少解释了我看到 GUI 配置和 ADC 锁定中的 PLL 的原因。  不过、我无法使用时钟编程器 GUI 接口 (ADC12QJ1600 RD GUI v1.2) 对似乎进行任何更改。  我想 FMC 是唯一的选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    是的、使用 FTDI 器件通过 USB 对 ADC 进行编程。 EEPROM 不存储 ADC 或时钟芯片的任何默认配置所有配置均来自 USB。 这是 GUI 通过这种方式连接到电路板、而不是通过 FMC 连接。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  我指的是通过 FMC 对 ADC 进行编程。  原因是 ADC 似乎无法通过 GUI 正确编程、因此我正在寻找替代方案。  我似乎可以对某些器件进行编程并锁定 PLL、但未达到我期望的频率。  如果我尝试通过 GUI 更改各种值、似乎没有任何反应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    您能否分享屏幕截图和有关您在 GUI 中尝试执行的具体操作的详细信息。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、
    这是我设置 GUI 的方法。  当我安装了 J19 (FMC) 时、系统会显示 PLL 已锁定、但我无法更改频率、因为我没有通过 FMC 发送任何内容、因此它们必须处于默认状态?  当我卸载 J19 并尝试使用 GUI 时、看起来我可以对时钟进行编程(虽然不是我预期的那样)、但 PLL 永远不会锁定。  我正在尝试  从 TRIG_OUT 的 FMC 获得 FPGA_GBTCLK0/1_FMC_P/N。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    将其脱机以帮助提高效率。

    我将关闭此帖子、请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob