This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558442/sn74axc4t774-sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774


工具/软件:

您好、

我们正在寻找该器件、用于运行不同数据协议(如 SPI、JTAG 等)的测试 (ATE) 应用。

一侧 (VCCA) 我们将具有 3.3V 的固定输入信号电压、另一侧 (VCCB) 对于单向 (AN 至 Bn) 应用、将具有 0.8V 至 2.5V 的可编程信号电压(步长为 50mV)、数据速度高达 100MHz、采用推挽式输入。 我们将 根据输出信号电压要求、通过 DAC 为 VCCB 提供可编程电源。

我们正在 为 100MHz 数据速度应用寻找具有最小传播延迟≤1ns 的器件。

从 3.3V 到 (0.8V 至 2.5V) 的降压转换的要求如下:

1。输入电压 (VCCA) 固定为 3.3V(推挽类型和带宽高达 100MHz)

2.输出电压 (VCCB) 将从 0.8V 到 2.5V(步长为 50mV)

3.需要高达 100MHz 的信号带宽 以实现 0.8V 至 2.5V 的完整输出范围(步长为 50mV)、以进行降压转换。

4.    要进行降压转换、在 0.8V 至 2.5V 的整个输出范围内(步长为 50mV)需要≤1ns 的传播延迟。

5.工作温度范围为 0 到 50 摄氏度

我们已经看到数据表中给出的最小值 (0.5ns) 和最大值 (5-10ns) 传播延迟 (Pd)、而不是典型值。 我们如何计算/估算典型值(25°C 时)和 50°C 时的传播延迟 (Pd)

请根据我们的要求建议此零件是否合适。

您还能分享该器件的 SPICE 模型以对性能进行仿真吗?

此致

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    我来看看 SN74AXC4T774。 借助此器件、您可以灵活地将所有 I/O 引脚更改为任何方向。 这意味着它可以配置为支持 SPI、JTAG、UART 等。

    以下是从 3.3V 下行转换到 0.8V(和 2.5V)的传播延迟值

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    感谢您更新 SN74AXC4T774 器件。

    实际上、您在此处展示了下行转换的传播延迟的最大值和最小值。

    我还有如下一些疑问。

    1.最小传播延迟显示在哪种情况下? 是在–40°C 吗?

    2.最大传播延迟显示在哪种情况下? 它是在 85 度/125°C 吗?

    3.在 25°C 下,对于降压转换,每个电压 (0.8V 至 2.5V) 的典型传播延迟是什么?

    4. 降压转换时,每个电压 (0.8V 至 2.5V) 所支持的信号带宽 (MHz) 是什么?

    是否有任何方法/公式来计算/估算所需工作温度下的传播延迟(如使用温度系数等)?

    是否有任何方法/公式来 计算/估算 不同工作温度下每次电压 (0.8V - 2.5V) 降压转换的信号带宽 (MHz)。 必需?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    为了回答问题 1、2 和 3、将在整个温度范围内捕获所有最小值和最大值条件。 这意味着商用器件为–40°C 至 85°C(如我上面发布的器件)、汽车器件为–40°C 至 125°C。

    我们只有最小值和最大值、没有捕获典型的 (25°C) 数据。

    对于问题 4、我们可以使用以下公式近似计算带宽 1/ tpd 。 例如、使用 VCCA = 3.3V、VCCB = 0.8V 且 tpd = 9ns 时、带宽为 111Mbps。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Josh