This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:1.8V 至 3.3V I2C 转换

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558730/txs0104e-1-8-v-to-3-3-v-i2c-translation

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0104V

工具/软件:

此电平转换器在 TI 网站上已标记为“SPIO"应用“应用产品。 目前、我将其两个通道用于 UART RX 和 TX 线路。 我还有另外两个空闲通道、打算用于 I2C SCL 和 SDA 线路。 然而、有一个 TXS0104V — 产品显示类似的特性,但已标记为“I2C、MDIO、SMBus、SPIO“应用产品。 我不确定是应该使用我之前使用过的 IC、还是应该使用第二个标记为 I2C 应用的 GUI。