This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:上电序列前的模拟电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4552, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559546/ads1278-analog-voltage-before-power-on-sequence

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:THS4552

工具/软件:

您好:

我们已经测试了使用 4 个 ADS1278 ADC 的新 PCB 设计。 所有 1278 均共享一条用于 DVDD 和 IOVDD 的通用 1.8V 总线、以及一条用于 AVDD 的通用 5V 总线。 由于未遵循数据表中指定的正确上电序列、因此一旦电源稳定、将发出 ADC SYNC 以重新同步内部逻辑。 然而、 为 1278 输入馈电的 THS4552 差分放大器由单独的 5V 总线供电。 在当前设计中、4552 放大器配置为在大约 2.5V 的共模输出电压下运行。

在测试期间、4552 放大器在为 1278 的 AVDD、DVDD 和 IOVDD 供电之前已上电。 在未通电的 1278 的模拟输入端施加 2.5V 电压的情况下、1278 模拟输入端的 ESD 保护二极管是否会开始导通? 我们注意到 THS4552 5V 电源总线上的电流消耗高于预期、以及部分 4552 放大器上的过热。 如果未上电的 1278 是导致我们出现问题的原因、TI 是否有可以检查的 ESD 保护二极管正向压降规格?

感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    是的、当输入电压比 AGND 低约 0.3V 且比 AVDD 高约 0.3V 时、输入 ESD 二极管将开始导通。  当 AVDD=0V 且 AIN=2.5V 时、您将正向偏置 ESD 二极管。  如果正向偏置二极管产生的电流超过约 1mA、则二极管压降将更接近 0.6V。

    如果 ADC 的输入电流超过 10mA 超过几百毫秒、或 100mA 超过几微秒、则根据数据表中的“绝对最大额定值“表、ADC 可能会永久损坏。  由于 THS4552 放大器会变热、这表明 ADC 的输入电流远高于 10mA。

    我建议您重新设计电路、使 ADS1278 AVDD 和 THS4552 电源使用同一电源。  这将有助于确保在将 AVDD 电源施加到 ADS1278 之前未驱动 ADC 输入。  所有评估板都采用这种设计来防止这种情况。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用