This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:AFE

Guru**** 2912910 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556100/afe58jd28-afe

部件号:AFE58JD28


工具/软件:

您好,我是中国医学家的一名 AFE 芯片用户,我们目前遇到了一些问题,希望能得到您的解答。
ADC 模型为 AFE58JD28、采样率为 40M、每个通道对应于 8 次 ADC 转换、JESD204B 配置速率为 6.4GBPS、F 等于 16、K 等于 2、基准时钟为 200M、DRP 时钟为 160M、当前 PLL 类型为 CPLL。

AFE 初始化的配置为:

010,074,021021000,038038019,040040001,180180F00,240240F00,300F00、3C0F00、C54000、C60000、C900C0、CA0000、CE0006、D00001、dd0000、DE00C3、DF0040、4A1C00、4B0120、4D00F、500,002,554554020,730730010,9119117,542,420420000,42842800,40040000,42700

Profile RAM 的配置如下:

00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020

该图像具有这一八个风扇形状的区域。
打扰一下:
(1) 原因是什么? 我应该如何进行测试和故障排除?
(2) 如何单独测试 AFE 和 JESD204B 是否存在数据传输问题?
(3) 目前硬件上只有两条通道、如果采样率降低 3.2G、在采样率保持不变的前提下、成像质量是否会受到影响?
(4) 如果 JESD 通道的解码有问题、但问题通道相对随机、如何确定问题以及如何解决问题?

 

当前在成像过程中找到以下图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我是中国医学家的一名 AFE 芯片用户,我们目前遇到了一些问题,希望能得到您的解答。
    ADC 模型为 AFE58JD28、采样率为 40M、每个通道对应于 8 次 ADC 转换、JESD204B 配置速率为 6.4GBPS、F 等于 16、K 等于 2、基准时钟为 200M、DRP 时钟为 160M、当前 PLL 类型为 CPLL。

    AFE 初始化的配置为:

    010,074,021021000,038038019,040040001,180180F00,240240F00,300F00、3C0F00、C54000、C60000、C900C0、CA0000、CE0006、D00001、dd0000、DE00C3、DF0040、4A1C00、4B0120、4D00F、500,002,554554020,730730010,9119117,542,420420000,42842800,40040000,42700

    Profile RAM 的配置如下:

    00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
    00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
    00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020
    00990000 00000480 00008003 00FFFC00 00000020

    该图像具有这一八个风扇形状的区域。
    打扰一下:
    (1) 原因是什么? 我应该如何进行测试和故障排除?
    (2) 如何单独测试 AFE 和 JESD204B 是否存在数据传输问题?
    (3) 目前硬件上只有两条通道、如果采样率降低 3.2G、在采样率保持不变的前提下、成像质量是否会受到影响?
    (4) 如果 JESD 通道的解码有问题、但问题通道相对随机、如何确定问题以及如何解决问题?

     

    当前在成像过程中找到以下图像

    2025.09.01 重新发送,尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误响应。 由于我们是通过邮件连接的、因此我们只能通过邮件进行讨论、因为这是受 NDA 限制的设备。

    谢谢!

    此致、

    Shabbir