This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:UL 和 AMP;VDE 认证

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559741/ads1219-ul-vde-certification

器件型号:ADS1219


工具/软件:

您好:

   美好的一天!

   代表 TI 的 Yun Lee 在 TW 中发布。

  请提供 关于 ADS1219IPWR 的 UL 和 VDE 兼容证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分以英文发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、  

    您能否指定要查找的特定 UL 和 VDE 认证?  

    此致、  

    Andrew