This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:需要 I2C 和警报连接信息

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560074/ads1015-q1-need-info-on-i2c-and-alert-connection

器件型号:ADS1015-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们要在我们的设计中使用 ADS1015-Q1、但有以下疑问:

1. I2C、警报引脚为开漏输出我们可以将其连接到 3.3V 上拉电阻并将 VDD 保持为 5V 吗?

2.我们的模拟输入范围为 0V 至 5V。 在这种情况下、我们需要在 VDD 引脚上连接 5V 电压。 如果我们使用 3.3V 的数字器件和 5V 的模拟器件、能否请您确认我们的设计中是否有任何问题。  

3.下面是我们计划如何连接此计划的屏幕截图。 请您确认一下是否正常

非常感谢您就此立即作出响应。

此致、

Khemraj Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 khmeraj Suthar:

    今天是美国的国庆节、请期待在接下来的 1-2 天内对您的帖子做出初步回复。 感谢您的耐心。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj Suthar、  

    如果未使用 ALERT/RDY 输出引脚、请将该引脚保持未连接状态或使用弱上拉电阻器将该引脚连接到 VDD。

    ADS1015-Q1 具有与 VDD 成比例的数字输入电平。 使用 5V VDD 时、3.3V 数字电平不能满足 VIHmin = 0.7 * VDD (0.7 * 5 = 3.5V) 的要求。

    3.3V 电压不会寄存为逻辑“1",“,因为、因为它会低于 VIHmin 阈值。  

    如果数字电源必须保持在 VDD = 3.3V、则可以在 ADS1015-Q1 和主机 Soc 之间使用 I2C 电平转换器。 TCA9517-Q1 或 TCA39306-Q1 是转换器的理想选择。  

    此致、  

    Andrew