This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:心率不稳定和 SpO₂ 读数、使用 nRF52840 上的 AFE4490 中断测试–突然出现尖峰和跌落

Guru**** 2770875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558904/afe4490-unstable-heart-rate-and-spo2-readings-with-afe4490-breakout-on-nrf52840-sudden-spikes-and-drops

部件号:AFE4490


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们使用原型中心的 AFE4490 分线 PCB 作为 PPG、心率和 μ SpO₂ 测量的模拟前端。 主机是一个 nRF52840 开发套件。 我们从 AFE44x0 GitHub 存储库 (https://github.com/Protocentral/protocentral-afe4490-arduino.git) 的参考 C++固件开始、然后将其移植到普通 C 以适应我们现有的代码库。  下面共享了源代码。

问题描述:
•心率读数波动很大、并会出现突然的尖峰、例如在一秒内从~80BPM 跳至~115BPM、然后降级。
•SpO₂ 读数同样不稳定、在~98%和低至~22%之间振荡、而手指位置或环境条件没有任何变化。

硬件和固件详细信息:
•根据参考原理图进行 AFE4490 分接 PCB(原型中心)接线;3.3V 电源、4MHz 时钟。
•nRF52840 DK 在 64MHz 下运行;SPI 配置为模式 0、2MHz 时钟。
•将 TI 示例代码移植到 C 语言—control0、LED 电流、PGA 增益和 LED 时序的寄存器设置与 TI 的演示中相同。
•除了 PCB 板载元件外、无需进行外部模拟滤波。

到目前为止我们已经尝试过的技术:

  1. 已调整的 LED 驱动电流 (50%、75%、100%)-稳定性未提高。
  2. 添加了超过 4 次的软件均值计算—屏蔽尖峰但不阻止尖峰。

问题与请求:

  1. 是否有建议的寄存器设置(例如时序,稳定延迟,阈值寄存器)来提高 AFE4490 上的测量稳定性?
  2. 当移植到 C 时、基准代码中是否存在未处理的时序约束(例如 LED 相位时序与 ADC_RDY)?
  3. 有关调试策略的任何提示(例如测试模式,寄存器转储,PPG 波形等效性测试)、以确定这是硬件、固件还是信号处理问题?

SpO₂ 感谢有关调整 AFE4490 以获得一致的 PPG、心率和 μ C 读数的任何指导或建议。 如需了解更多详情(寄存器转储,示波器捕获,代码片段)、敬请告知。

谢谢您、
Savith、Octane 电路

e2e.ti.com/.../AFE4490_5F00_spo2_5F00_Hr.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、

    您能否分享所看到不稳定数据的波形捕获以及寄存器转储?

    此外、 您是否有 AFE4490EVM 开发套件? 如果是、您是否使用该试剂盒观察到了同样的不稳定性?

    此致、
    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Payton、感谢您的答复。

    我们捕获了波形、此时它很快就会饱和。  

    然后、我们将 LED 电流降低到 20%、并获得稳定的信号。

    此致、

    Savith