This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:将 AFE58JD32 配置为在斜坡输出模式下运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560250/afe58jd32-configure-afe58jd32-to-operate-in-ramp-output-mode

部件号:AFE58JD32


工具/软件:

大家好、TI 的专家。

我想将 AFE58JD32 配置为斜坡输出模式(我们使用 JESD204B 接口)。

我想确认是否足以将寄存器 2 的第 9 至 7 位设置为 111、以便将 AFE 输出配置为斜坡模式?

谢谢:)

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16 个 ADC 用于转换 32 个输入。 每个 ADC 以时分多路复用的方式转换一个奇数输入(在 VCAo 芯片中处理)和一个偶数输入(在 VCAE 芯片中处理)。

    另一个问题是:我想确认如何在 JESD 输出模式下拆分奇数和偶数通道的数据。

    BR