This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:SPI 保护

Guru**** 2771015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559577/dac80504-spi-protection

器件型号:DAC80504


工具/软件:

尊敬的团队:

数字 SPI 输入是否有任何用于瞬态保护的内部钳位电路? 例如、“低于 100mA 和 XV 的瞬态电流被钳位“等规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    与 TI 制造的大多数器件一样、SPI 引脚上提供的保护很小。 通常、在器件上的引脚上连接了 ESD 二极管、可将电流分流到正电源或接地。 这些器件用作 ESD 保护的基本保护。 但是、瞬态电压和浪涌事件的电荷和电流可能超过这些 ESD 器件可以保护的范围。

    我坚持第 6 页数据表中的绝对最大额定值。 请注意、引脚电压不应高于 VDD + 0.3V(由于二极管导通)、并且输入电流不应高于±10mA。


    Joseph Wu