This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:如何隔离 DAC1220 SDIO 引脚?

Guru**** 2821305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561227/dac1220-how-to-isolate-the-dac1220-sdio-pin

部件号:DAC1220
主题:ISO1540 中讨论的其他器件

工具/软件:

E2E、  

我正在 使用 DAC1220E 开发测试/校准测试装置、并打算隔离 DAC1220E。 由于 DAC1220E 具有组合式 SDIO 引脚、您是否会推荐任何特定的数字隔离器?  ISO1540 双向 I2C 隔离器是否可用于该目的?  

谢谢您、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    您是否需要双向操作引脚? 否则、只需使用标准的单向 隔离器即可。  ISO1540 没有发现任何问题。

    我之前使用过单向 SPI 电平转换器这种配置。 您可能会对隔离器执行类似的操作。 这用于将 SDA 引脚连接到我们的一个 DAC、但该器件上的 SDIO 引脚非常相似。 读取期间输出数据时、该引脚是推挽式的、因此您只需确保在读取期间将输出引脚配置为高阻态。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯