This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:如何使用 SPI 接口 1.8V?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559750/ads131m02-how-to-use-spi-interface-1-8v

器件型号:ADS131M02


工具/软件:

我使用的是 ADS131M02IRUKR、我需要将 SPI 接口从 3.3V 更改为 1.8V。

是否有一种很好的方法来做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rice、Lee、

    要在 1.8V SPI 总线上运行 ADS131M02、您只需为器件提供 1.8V DVDD 电源、并按照数据表中的说明将 DVDD 和 CAP 引脚短接在一起。 在这种情况下、您仍然可以将 AVDD 电源保持在 3.3V。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的内容、但写入错误的内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rice、Lee、

    请详细阅读数据表、当然我们无法将第一页的所有信息全部包含在内

    有关在 1.8V IO 电压下运行 ADS131M02 的条件、请参阅下面的建议运行条件。 这是约阿希姆所描述的。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan。

    感谢您的答复。

    米饭。