This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC63204EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560052/dac63204evm-dac63204evm

器件型号:DAC63204EVM


工具/软件:

你好  

我使用的是  DAC63204EVM 开发套件。 我可以使用随附的软件获得 10kHz 的正弦波、但当我尝试使用外部基准生成正弦波时、电路板设置用于锁定。 我已移除开发板上将 VREF 连接到 VDD 的电阻器、并使用+2.5V 基准。  

任何关于我做错事的暗示都会非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    您能详细说明一下锁定的含义吗?

    您无法在波形生成功能运行时更改某些 DAC 设置。 您是否尝试过在正弦波未运行时更改基准、然后重新启动?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne

    我说锁定了、是指在完全 PWR 复位后、在 插入开发板之前施加外部基准。 插入开发板并且软件启动后、我在软件上更改的任何设置都不会影响开发板。 我在连接的示波器上没有看到响应。 软件说它通过 FTDI 芯片连接到、我可以读回寄存器中的值、但我无法使用软件生成正弦波。 这是我以前在没有外部参考的情况下设法做到的。  

    我还移除了开发板上的 R25、以便不使用 VDD 作为参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    如果您也使用 USB 为 DAC VDD 电源供电、请勿在插入电路板之前向基准引脚施加外部电压。 应首先施加 VDD、然后施加任何其他电压。

    您是否可以在插入 EVM 后尝试连接外部基准、在 CONFIG 寄存器中选择外部基准、然后启动正弦波发生器?  

    确保外部基准的接地端也连接到 EVM 板。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯