This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:模式 1

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560809/ads8664-mode1

器件型号:ADS8664


工具/软件:

您好、

我可以更改哪个寄存器来设置模式 1? 我在数据表中找不到 CPOL 或 CPHA。

 对于此 ADC 系列、建议使用模式 1 (CPOL=0、CPHA=1)、SCLK 的下降沿可用于捕获如下所示的数据

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675907/ads8664-spi-communication-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS8664#

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、  

    没有寄存器可用于将器件配置为模式 1 (CPOL=0、CPHA=1)、这只是建议与该系列器件配合使用的 SPI 模式、以确保满足时序要求。   

    此致、  

    Yolanda