This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339EVM-PDK:更改数据速率/SCLK 时的转换数据

Guru**** 2924810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339EVM-PDK, ADCPRO, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544394/ads8339evm-pdk-conversion-data-when-data-rate-sclk-is-changed

器件型号:ADS8339EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADCProADS8339

工具/软件:

你好

将直流应用于 ADS8339EVM-PDK 评估板时、转换数据会根据设置而变化。

由于直流电压包含来自电子电路的噪声、因此转换后的数据预计会得到正态分布。

数据速率 250kHz/SCLK 25MHz

数据速率 5kHz/SCLK 5MHz

为什么在更改设置而输入信号保持不变时会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    感谢您的问题。 当我离开办公室的时候,我对延误表示歉意。

    由于您使用的是 EVM、我想知道这是否是 GUI 问题。 数据速率设为 5kHz 时、您可以尝试使用 400kHz SCLK 吗?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    我得到了 SCLK 400kHz/数据 速率 5kHz 时的转换数据。

    我越来越困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    感谢您的分享。 您能给我发送原始.csv/excel 文件吗? 我想知道这是否是一个分箱问题。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将向您发送数据文件。

    e2e.ti.com/.../20250730_5F00_ADS8339.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    查看文件的数据速率低于 250kSPS 时、似乎一种情况下 LSB 卡在 1、而 LSB 和 LSB+1 都卡在另一种情况下。 我认为这是一个缺少代码的问题。 这也可能是一个软件问题,但我不能肯定地说。 数据表确实表明、该器件不会显示丢码、但仅在 250kSPS 下进行了全面测试。 我将研究订购 EVM 并进一步了解这一点、但这需要一些时间。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我明白。

    我不是很着急、但我想回答一些问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    我的测试 EVM 已送达。 您能否分享一下您是否对 EVM 进行了任何更改、以及是否将任何输入用于此直方图分析? 输入是将输入接地还是让它们悬空? 此外、您能否分享您正在使用的 ADCPro GUI 设置的屏幕截图?

    另外、我是否可以询问这是您正在评估的器件、还是这是成熟的设计? 它适用于哪种应用?

    谢谢!

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有对评估板进行任何更改。

    输入连接到振荡器。
    对于此评估、它在直流模式下设置为 0[V]。

    发送连接到振荡器 (OSC)、无连接 (N.C.) 和接地 (GND) 时的数据和屏幕截图。

    我们开发了采用 ADS8339 的产品、该产品计划大规模生产。
    应用程序是传感器转换。
    原型的行为存在问题、因此使用了评估板进行评估。

    谢谢 you.e2e.ti.com/.../20250806_5F00_ADS8339.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    感谢您的答复。 我会尝试一下、然后回到您的身边。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    降低 SCLK 似乎可以缩短 CS。

    25MHz 没有问题。

    在 20MHz 处、CS 在时钟的第 16 位之前返回。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    感谢您的分享。 我在测试中看到了类似的功能。 我相信该 EVM 和软件可能仅在 25MHz 上使用。 我注意到、在除这两个外的不同 SCLK 频率下、CS 有时会在完整的 16 个时钟之前上升。 但是、如果我使用更大的 SCLK 值、例如 22 或 24MHz、采样频率为 200kHz、我确实看到 16 个 SCLK。 我认为该软件并未设置为针对不同的 SCLK 与数据速率进行优化。

    我认为、您在 SCLK = 5MHz 时的直方图中看到丢失代码的原因是 CS 过早上升、正如我们在 20MHz SCLK 屏幕截图中看到的那样。  在进行评估时、不得考虑变量 SCLK((25MHz 除外)。 我将继续更新用户指南以阐明这一点。 希望这对您有所帮助。

    *在进一步测试时,此 GUI 软件代码似乎无法支持较低的 SCLK/数据速率值。 这是软件限制。 ADC 本身能够支持数据表中指定的 SCLK 和数据速率。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否可以修复软件以使其在 5MHz /5kHz 下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furusawa-San:

    遗憾的是、这是不可能的、因为不同的开发团队(不再可用)正在处理该软件。 ADC 以 5MHz SCLK 和 5kHz 数据速率工作。 虽然 GUI 不支持、但我们已经使用 MSPM0 MCU 代码测试了这种情况下的 ADC 时序功能。 请问您的测试目标是什么? 您是在 5MHz 频率下检查特定的规格、还是仅检查时序可行性? 如果您能够在 5MHz 5kHz 条件下验证功能、是否可以继续使用原理图设计?

    我们确实为类似的 ADC 提供了一些可改用于此 ADC 的 C 代码: https://www.ti.com/tool/download/ADS7066-C-EXAMPLE-CODE

    此致、

    Samiha