This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:我是否可以将 JMODE=2 用于 1 个实数数据流?

Guru**** 2810005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561087/dac39rf10-can-i-use-jmode-2-for-1-real-data-stream

器件型号:DAC39RF10


工具/软件:

提交给 TI 支持团队、

对于 1 个不带内插的实数数据流、LT=1 是否可以使用 JMODE=2?

要使用的通道数为 4。

在上述配置下、我不能在 DAC39RF1xEVM GUI 中选择 JMODE 2。

更新速率为 1.0GHz、DAC 分辨率为 16 位、JSED 协议为 8b10b、子类为 1。

此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeongju,  

    是、JMODE2 是采样率为 1GSPS 时 1x 内插(实际数据)的有效 JMODE。 GUI 存在一个错误、它未找到单个流的 JMODE2、但器件确实支持这一点。 (LMFS 4-1-2-4 5Gbps)

    此致、  

    马特