This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:使用 LabVIEW 进行配置

Guru**** 2512035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558711/adc12dj3200-configure-using-labview

器件型号:ADC12DJ3200


工具/软件:

是否有使用 LabVIEW 配置此 EVM。 还是使用 LabVIEW 的 ADC12DJxx00 GUI 控制? I Wan 在 LabVIEW 中开发的大型应用中使用 LabVIEW 配置 ADC12DJ3200 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasi:

    遗憾的是、无法使用 LabVIEW 控制 GUI。

    此致、

    RPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否可以共享 GUI 源代码、或者是否可以在电路板和 GUI 之间共享任何有关通信接口详细信息的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasi:

    不幸的是,我也不能把它交给你。 该 GUI 是由我们不再使用的第三方供应商开发的。

    您正努力做些什么、以便我们可以更好地帮助您?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 ADC12DJ3200EVM 板和连接我们自己的 FPGA 器件,我正在开发一个 LabVIEW 应用程序,以回归和测试我们的 FPGA 设计。 我们希望重新启动 FPGA 电路板和 EVM 电路板并从 LabVIEW 应用中自动配置它们、以便它可以运行多个周期。 它是一种定制的自动化解决方案。  我无法自动配置 EVM 板、无法取代我们使用 ADC12DJxx00 GUI 手动执行的操作。  我正在尝试从 LabVIEW 配置 EVM 的方法。  

    是否有方法可以将  ADC12DJ3200EVM 电路板上的某些设置设为默认设置、以便在上电时始终采用特定设置? 我在 ADC12DJxx00 GUI 中看不到类似这样的任何选项。

    因此、如果有任何包含 GUI 和 EVM 板或 GUI 源代码之间数据交换详细信息的命令界面文档、它会非常有用。 我已经看到很多帖子要求这个,但没有找到我的答案在任何地方。  随着自动化解决方案无处不在,我请求您提供一些支持,以使这个自动化工作.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasi:

    我们通常不支持用于测量收集的自动化脚本。 有太多的变体,人们希望收集什么,它将如何显示等 客户通常会使用 Python 来进行数据收集。

    返回到 ADC GUI、我能够在 DJ3200 ADC GUI 上找到 LV 的存档版本。

    请参阅随附的内容。

    遗憾的是、该代码“按原样“提供给您是出于礼貌。 我们不能支持关于这方面的其他问题。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200-GUI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢的信息 ,但不幸的是,共享的内容没有帮助,它只是一些随机文件,但不是实际的源文件。 我只是在寻找自动选择板载 FS、抽取和串行数据模式以及编程时钟和 ADC 的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasi:

    我向您发送了源代码。  这是开发 GUI 的公司设计它的方式。  您应该能够通过打开 main.vi 并从那里找到所需的内容。  这将需要您进行一些挖掘。

    此致、

    Geoff