This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:与 ADS1261 的 Winston 桥接编号

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560877/ads1261-q1-number-of-winston-bridge-interface-with-ads1261-q1

主题中讨论的其他器件:ADS1261ADS1261

  • 有多少 6 线温斯顿电桥 可以与 ADS1261 连接,因为有基准 0 .,基准 1 ,只有两个传感器可以连接? 可扩展至 4 个传感器(6 线,如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan Elumalai:

    如果您需要 4 组差分基准输入(每个 6 线电桥需要 1 个差分基准输入)、那么您可以将外部多路复用器与 ADS1261 搭配使用。  此解决方案 为电桥提供 4 对差分模拟输入(或 ADS1261 11x 模拟输入总引脚的 10 倍)。 然后、您可以在切换内部信号多路复用器的同时切换外部基准多路复用器。

    请告诉我该解决方案是否合理。  

    -布莱恩