This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:如何设置寄存器

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552758/ads124s06-how-to-set-the-register

器件型号:ADS124S06


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS124S06、对设置寄存器有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

“问题“

在以下条件下、输入通道在状态 1 和状态 2 之间切换。

状态 1
差分+输入:AIN1
差分输入:AIN0
启用 PGA(增益 128x)

状态 2
差分+输入:AIN3
差分 — 输入:AIN2
启用 PGA(增益 1x)

您能否告诉我、在这些条件下切换输入通道是否有任何规则?

目前、当从状态 1 切换到状态 2 时、增益更改为 1x、然后切换输入多路复用器。
当从状态 2 切换到状态 1 时、增益在切换输入多路复用器后更改为 128 倍。
它似乎工作正常。
(PGA 未禁用,然后在切换时重新启用。)

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    这是您提供的条件的正确顺序

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享客户的顺序是可以的。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    (1) 与增益设置 (PGA) 寄存器中设置的可编程延迟相关

    即使在最小值 (1tMOD) 下、即使 PGA 增益或输入通道发生变化、ADC 的独立运行也不会(至少)出现问题、这是否正确?

    关于问题 (2) 和 (3)、
    我想澄清一下、这是否需要反映在可编程延迟设置中。

    (2) 在 7.5 “电气特性“的“PGA"部分“部分中、它指出“启动时间:190 μs。“

    切换 PGA 增益时是否需要考虑这一点?

    或者、它仅在从 PGA 关闭切换到打开时才适用?

    (3) 我找不到切换输入多路复用器所需时间的任何规格。

    可编程延迟设置是否有任何影响?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    以下是您问题的答案:

    正确理解的是、即使在最小值 (1tMOD) 下、即使 PGA 增益或输入通道发生更改、ADC 的独立运行也不会出现问题(至少)吗?

    存在可编程延迟是为了为外部稳定延迟(例如外部 RC 滤波器的稳定)提供额外的时间。 如果您确信输入信号已经稳定、则无需使用可编程延迟。 换句话说、ADC 不需要这个延迟即可确保其内部过程已稳定  

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552758/ads124s06-how-to-set-the-register/5980651

    在 7.5 “电气特性“的“PGA"部分“部分中、它会指出“启动时间:190 μs。“

    切换 PGA 增益时是否需要考虑这一点?

    或者、它仅在从 PGA 关闭切换到打开时才适用?

    [/报价]

    该时间仅适用于设置 PGA 寄存器中的 PGA_EN 位、即当 PGA 断电并被旁路时

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552758/ads124s06-how-to-set-the-register/5980651

    我找不到切换输入多路复用器所需时间的任何规格。

    可编程延迟设置是否有任何影响?

    [/报价]

    多路复用器开关实际上是瞬时的。 否、可编程延迟对内部多路复用器开关没有影响。  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我将您的答案发送给客户。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    明白了、谢谢

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    客户还有一个问题。

    请告知您。

    ——问题

    对于 ADS124S06、我想使用基准缓冲器、正侧缓冲器打开、负侧缓冲器关闭。
    (正极侧通过电阻分压器输入,负极侧连接到 GND。)
    在这种情况下、是否可以将基准控制寄存器的位 5 设置为 0、将位 4 设置为 1?

    在表 31 中、0 分别表示启用、1 表示禁用、但
    “说明“列说明了正/负基准缓冲器旁路、
    所以我不明白这是否意味着启用缓冲器还是缓冲器旁路

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我同意这是令人困惑的。 请注意、REFP 缓冲器的默认值为 0b、REFN 缓冲器的默认值为 1b。 这意味着 ADS12S406 的默认状态是启用 REFP 缓冲器、而 REFN 缓冲器被禁用。 因此、如果这是客户想要使用的配置、客户不必更改默认设置。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚。

    我有一个假期。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我希望您的假期顺利。 如果客户需要其他任何信息、请告知我们

    -布莱恩