This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 和 ADS114S06 与寄存器映射和直流/交流规格是否兼容?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560893/ads124s06-are-ads124s06-and-ads114s06-compatible-for-register-map-and-dc-ac-specs

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件:ADS114S06

工具/软件:

您好、

ADS124S06 和 ADS114S06 与数据表上的寄存器映射和直流/交流 spcecs 等是否兼容?

我始终使用 ADS124S06 (24 位)并在 MCU 上开发软件。

如果我使用 ADS114S06(16 位)、是否可以使用相同的 寄存器映射和直流/交流规格、如所示?

输出、ADC 数据是不同的、如 16 位和 24 位。 其他规格相同、很容易从 ADS124S06 移至 ADS114S06  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    是的、ADS124S06 和 ADS114S06 在功能和参数方面都相同、因此您应该能够轻松切换到 16 位 ADC。 主要区别在于分辨率、因此是 ADC 噪声(请参阅第 8.1 节)

    -布莱恩