This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:UCC28631DR

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558236/ucc28631-ucc28631dr

器件型号:UCC28631


工具/软件:

检测到以下 AC/DC 控制器存在问题:SO7_A6.7_I3.9_h1.75_re回流、 您的材料编号 UCC28631DR、随交付文档编号一起收到 628746927.

下游保险丝的电源中断、原因是 AC/DC 控制器  UCC28631DR。 您这边的此组件是否有任何已知问题、为什么会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karina:

    UCC28631 没有已知的质量问题。 该器件是 10 多年前发布的。 就可以轻松地为您提供帮助。 请联系我们的 客户支持团队。 它们可以帮助进行故障分析并帮助确定根本原因。  

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    客户支持团队没有帮助我、建议在此论坛中添加问题以获得帮助。 您是否有可以帮助进行故障分析的专人?

    此致、

    Karina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karina:

    我将在 Claire 中回访、Claire 可能会帮您解决问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karina、要继续进行故障分析、您首先需要咨询客户支持团队、John 在这里提到了更多信息: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=customer%20returns&tisearch=universal_search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已在客户支持中心 (编号为 CS2947001)开了一个 TT

    他们回答说他们不能帮忙、我需要在这个论坛上询问工程师。 我看不到为什么我应该开另一个 TT 的价值。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karina、

    如果您想提交客户故障分析申请、则需要遵循我之前提供的说明(请咨询客户支持团队)。

    如果您希望 工程师研究 导致故障的原因(而不将故障器件退回 TI)、您需要提供详细的故障描述、包括您的原理图、输入/输出电压、您做了什么、发现此故障的方式等 如果您想使用此路线、建议您另外提交一个 E2E 申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karina:

    此论坛旨在帮助解决原理图和应用问题。 如果是故障分析、客户支持团队需要有关您认为器件故障的原因的更多详细信息。 您可以按照 Claire 的建议再试一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karina:

    另一种途径是联系您的销售联系人。 如果您没有、DM 我会帮您建立连接。