This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198 RLD 关闭

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560061/ads1198-ads1198-rld-off

部件号:ADS1198


工具/软件:

你(们)好 您是否会澄清如何使用内置 RLD 比较器激活 RLD 关闭?

首先、我用 CONFIG3 = 0xEC 初始化 ADS1198

当我要检查 RLD 电极状态时、我会停止连续读取 SDATAC、然后写入寄存器 CONFIG3 0xEB(或 0xEA)而不是 0xEC、以关闭 RLD 缓冲器并启用 RLD 比较器。  (关闭 RLD 缓冲器位 2 = 0、启用 RLD_SENS 位 1 = 1)
比 I 等待 50ms 并读取 CONFIG3 寄存器。 如果 RLD 电极关闭、则 I 应读取 0xEB、如果 I 上的 RLD 电极应读取 0xEA。  

然后我 再次写入 CONFIG3 = 0xEC、并启动连续读取模式 RDATAC。  
 
我是对的吗?

我得到的内容:
--当我与心电图模拟器一起工作时,我读取 CONFIG3=0xEA 当 RLD 打开时,读取 0xEB 当 RLD 关闭时(其他电极打开-关闭系统工作正常)。 就我的理解而言、它应该与之相反?  
--当我尝试在身体上用真正的电极关闭 RLD 时:我读 0xEA,有时 0xEB 与 RLD 状态没有任何关联。  

请您说明我错了什么地方吗?

方面

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir

    感谢您发送编修。

    是的、您的 RLD 导联脱落例行程序听起来正确。 请注意、位 0 是只读的、不需要写入 0b 即可清除。 只能写入 0xEA 进行 RLD 导联脱落检测、并写入 0xEC 即可恢复正常运行。 配置为 RLD 导联脱落 (0xEA) 后、您可以轮询该寄存器以检测位 0 是否有任何变化。 从位 0 读取 1b 值表示发生了导联脱落事件、因此您应该期望在 RLD 电极断开连接时读取 0xEB。

    当 RLD 放大器断电时、没有驱动源来定义 RLD 放大器输出端的共模电压。 “导联脱落状态“在很大程度上取决于当导联接通与断开时该节点的电压通过电流阱放电至 AVSS 的速度。 您可以尝试调整导联脱落电流幅度或比较器阈值来调整灵敏度。

    一种更稳健的方法可能是仅在极性相同的导联脱落电流(即全部上拉或全部下拉) 的输入电极上启用导联脱落检测。 如果 RLD 电极断开连接、这些输入电极应同时指示导联脱落、这表明常见的根本原因是 RLD 电极本身。 这种方法可让您始终保持 RLD 放大器处于启用状态。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。  
    感谢您的答复。  

     更可靠的方法可能是仅在极性相同的导联脱落电流(即全部上拉或全部下拉) 的输入电极上启用导联脱落检测。 如果 RLD 电极断开连接、这些输入电极应同时指示导联脱落、这表明常见的根本原因是 RLD 电极本身

    我注意到了这一点,但我不能依靠这一点,因为外观不是正常的。 有时、所有负电极都会掉下来、有时什么也不会发生。  

    当 RLD 放大器断电时、没有驱动源来定义 RLD 放大器输出端的共模电压。 “导联脱落状态“在很大程度上取决于该节点的电压通过电流阱放电至 AVSS 的速度  

    只有当我将 RLD 导线连接到 AVDD 时 、我才会看到 RLD 无信心的行为 — 我始终可以看到稳定的 0xEA、当我将其连接到 AVSS 时  、我始终可以看到稳定的 0xEB。 这是否意味着我必须插入更长的延迟(与其他电极相比)? 对于其他电极、我在设置电流源和结果读数之间使用 30、.50ms 的延迟。 RLD 的什么延迟似乎与您相关?  

    此致
    弗拉基米尔