This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:使用 DAC60096 对 PIC MCU 进行系统级调试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558836/dac60096-system-level-debugging-of-pic-mcu-with-dac60096

器件型号:DAC60096


工具/软件:

你(们)好
我正在进行一个设计、其中 PIC 微控制器 (PIC18F26K40T-I/MV) 与 TI DAC60096 (96 通道、16 位 DAC) 连接。 我希望执行系统级调试、以便在迁移到硬件之前验证 SPI 通信和模拟输出行为。 任何人都可以建议使用仿真器或仿真器(例如 Proteus、PICSimLab、MPLAB X 调试器或任何开源替代方案)调试此设置的详细方法、工具或工作流程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suriya、

    没有该器件的任何编码示例。  SPI 接口确实非常简单、因此我通常建议先创建一些简单的命令来配置 DAC 以进行中标度操作。  电压测量足以确认通信成功。   这仍需要物理硬件进行测试。  通常、我们不会为我们的 DAC 产品制作仿真器。

    谢谢、

    Paul