This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961-Q1:上电序列、CHx 早于 Vx

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561370/ads7961-q1-powe-up-sequence-chx-earlier-than-vx

器件型号:ADS7961-Q1
Thread 中讨论的其他部分:ADS7961

工具/软件:

尊敬的团队:

客户拥有一个应用、其中 CH1 上的器件将早于 ADS7961 上电

我在 D/S MAX CHx 中看到 VA+0.3、所以我相信我们是不允许这样做的?  我们需要成为第一个通电的器件吗?

期待您的答复、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、应避免出现输入出现在电源之前的情况、或使用外部保护二极管进行保护。

    如果模拟输入端的电压确实比模拟电源高 0.3V、则应确保 ADC 的输入电流限制为低于 10mA。 为了确保器件寿命、 最佳实践是将其保持在 1mA 以下。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    该如何确保输入电流低于 1mA? 输入电流取决于负载、现在的负载为 ADS7961 内部电路。  例如、如果 ADC CHx 上的电压为 1V、那么如果 OUT 内部电阻为 1K、则我们可以获得 1mA 输入电流。  当 VA = 0 时、我们的内部电阻是多少?

    谢谢你

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    ADC 的等效输入电路由一个开关 RC 电路建模、因此它在给定时刻允许的电流将根据采样电容器的电荷而变化。  

    最大输入电压可除以等效输入电阻、得到最大电流。 假设有一个 5V 输入、并且输入端和 ADC 模拟输入引脚之间有一个 10kΩ 串联电阻。 然后、最大电流将限制为 5V/ADC 10kΩ(0.5mA)。

    本质上、需要考虑输入和 ADC 输入引脚之间的戴维南等效电阻、包括源输出阻抗、ADC 输入电阻、任何串联电阻和并联电阻。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要明确的是、数据表中描述等效输入电阻的部分。

    此致、
    Joel