This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J59EVM:是否有与 TI 达成协议以接收 TSW14J59EVM 的 FPGA HDL 固件工程文件的有效途径?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561067/tsw14j59evm-is-there-a-valid-pathway-for-getting-an-agreement-in-place-with-ti-to-receive-fpga-hdl-firmware-project-files-for-the-tsw14j59evm

器件型号:TSW14J59EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFEVM

工具/软件:

TSW14J59EVM:是否有与 TI 达成协议以接收 TSW14J59EVM 的 FPGA HDL 固件工程文件的有效途径?    

我们的团队选择了 TSW14J59EVM 和 ADC12DJ5200RFEVM 来测试和演示概念验证 DSP 算法。  FPGA + ADC + HSDC Pro 软件组合已经完成了我们演示所需系统执行的 95%的操作。 我们只需将 DSP 算法插入 FPGA 信号链中的某个位置。  TI 是否有有效的途径来获取 NDA 协议、从而访问预先刷写到 TSW14J59EVM 的 FPGA 构建的 HDL 工程/设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    遗憾的是、 这是无法实现的、因为该设计是通过第三方供应商开发的、并且 TI 不再负责维护

    因此、不能选择使用 HDL 生成定制设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob — 感谢您的快速和翔实的答复。  是否有机会让我们知道第三方是谁让我们尝试与他们独立合作?  

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我不能接受,我不能接受。“

    我认为最好购买 5200RF EVM 和首选 FPGA 开发套件、并使用 FPGA 软件等进行开发。

    以非标准方式使用 J59 EVM 只需过多支持。 它仅用于数据采集。

    如果您有兴趣、可以在此处下载我们的 JESD IP: www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    Rob