This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:需要 Linux 的器件驱动程序

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562026/ads7128-need-device-driver-for-linux

部件号:ADS7128


工具/软件:

你(们)好

我们 在设计中使用 ADS7128。 我们需要该器件的器件驱动程序。

请提出建议。

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    此器件已收到大量针对 Linux 驱动程序的请求。 我们正在调查这一发展情况、但没有时间窗口可供分享。 我希望能尽快分享更好的消息。  

    此致、
    Joel