This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:EVM 连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561739/ads1261evm-evm-connection

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

工具/软件:

您好、专家、

目前、我的客户正在审核我们的  ADS1261EVM 是否存在工业机器人项目。

他们试图将 AD1261EVM 连接到电压传感器,电压传感器的输出为 5V。 它们都 在尝试进行单端接线。

如果可以让他们按照以下配置进行连接以进行实验室测试、您可以查看下图吗?

此外、AINCOM 似乎是模拟输入的常用接口、但从数据表来看、它似乎也与 AD 输入一样使用。 这是正确的吗? 这就是客户按如下方式进行连接的原因。

由于客户计划今天使用以下配置进入实验室进行测试、因此您的快速反馈会非常有用。

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade Han:

    您能回答主题跟踪工具套件的“注释“部分中的问题吗?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我在页面顶部添加了注释、然后单击“提交“、不确定是否完成。 如果您无法收到消息、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jade Han

    感谢您提供所需的信息

    客户是否希望绕过 EVM 上的控制器并使用 FPGA 与 ADC 进行通信? 例如、我看不到从 FPGA 到 EVM 的 DVDD 电压有任何连接

    最初的问题只询问单端电压、但这个要求似乎比这更复杂

    输入连接对于 0V 至 5V 信号是正确的。 如您所述、AINCOM 与任何其他模拟输入一样(可以称为“AIN10")“)。 确保客户禁用了 PGA、否则他们将无法测量单端信号

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您发送编修。

    我的理解是、他们确实希望绕过 EVM 上的控制器并使用 FPGA 与 ADC 进行通信、在这种情况下、是否存在任何可能丢失并应添加的连接?

    如果情况并非如此、除了从 FPGA 到 EVM 的 DVDD 电压连接外、是否应该进行任何其他连接? (我认为对于 DVDD、他们希望使用外部电源、因为他们希望连接 JP3 2-3。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade Han:

    客户将不得不这样做

    • 安装 JP1 并安装分流器、以将 TIVA MCU 保持在复位状态
    • 移除 R94 和 R95
    • 安装 JP3 和 JP4、然后将每个引脚的中心引脚跳线连接在一起 (JP3 上的引脚 2 和 JP4 上的引脚 2)。 不要连接任何分流器
    • 为+5V 网络提供干净的+5V 电源。 这是 JP3 或 JP4 上的引脚 2
    • 它们还需要在某处将 FPGA 接地端连接到 EVM 接地端
    • 将开关 S1 保持在单极模式

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您发送编修。

    我收到了客户的一些跟进问题、

    1. 客户如何禁用 PGA? 我不太明白 PGA 是什么...
    2. 对于单端输入、我们能否将 AINCOM 理解为  ADC INx 的 GND?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade Han:

    可以在 PGA 寄存器中绕过 PGA(内部可编程增益放大器)、如下图所示

    对于单端测量、ADC 实际上始终在两个通道之间进行测量:MUXP 和 MUXN。 请参阅 ADS1261 数据表中的第二个图像

    因此、客户可以将其信号应用于 MUXP 列出的任何通道、然后将 MUXN 中列出的任何其他通道接地。 然后、ADC 将测量 MUXP 和 MUXN 之间的差值、例如 VIN = MUXP - MUXN。 因此、客户不必将 AINCOM 接地、可以选择任何通道、包括 AINCOM

    -布莱恩