This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:V_RM 取决于电源电压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561724/adc14l020-v_rm-dependence-on-supply-voltages

部件号:ADC14L020
主题:ADC3542 中讨论的其他器件

工具/软件:

V_RM 输出电压是否与模拟或数字电源电压有任何相关性? 例如、如果 3.0V < V_A < 3.6、V_A=3.0V 时、V_RM 是否与 V_A=3.6V 时相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matti:

    我需要查看这一个、以查看我们是否在实验室中有旧 EVM 可在工作台上试用。

    请让我等到明天再回圈并更新您。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 如果可以用噪声或在 V_A 上叠加的三角/正弦波(使其在 3.0V 和 3.6V 之间振荡)进行测试、那么很适合确认是否传输小交流信号以在任何程度上出现在 V_RM 输出上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matti:

    遗憾的是、我们只有一个 EVM、这不是一项简单的测试。

    我谈到了设计、VRM  引脚的标称值与电源电压无关。

    您可能需要考虑 ADC3542、这是一款更新得多、更好的器件。

    www.ti.com/.../ADC3542

    此致、

    Rob