This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:ADC12DJxx00 配置 GUI 的源代码

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558462/adc12dl3200evm-source-code-for-the-adc12djxx00-configuration-gui

器件型号:ADC12DJ3200EVM


工具/软件:

您能否请提供用于 配置 ADC 的 ADC12DJxx00 配置 GUI 的源代码。 安装 GUI 后、我还看到了一些 LabVIEW API、它们有什么用途? 它们是否控制 GUI 的 UI 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找 ADC12DJXX00GUI 源代码或使用 LabVIEW 与该 GUI 进行通信的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经在一个单独的帖子中给出,所以我将关闭这个帖子。

    此致、

    Geoff