This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:SPI 接口输出级

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560564/ads7951-q1-spi-interface-output-stage

器件型号:ADS7951-Q1


工具/软件:

您好:  

对于该器件上的 SPI 接口、MISO 输出级是推挽式还是漏极开路/集电极开路?  

谢谢!  

此致、

- Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    直到今天我都不在办公室、所以感谢您等待我们的答复。

    此器件的 SDO 缓冲器是推挽式。 它不需要外部上拉电阻器。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分